This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:来自现场的霍尔传感器信号

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1290021/tms320f28335-hall-sensor-signal-from-the-field

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: AMC3330

尊敬的专家:

我正在设计一个基于 TMS320F28335的定制 PCB、在其中要测量逆变器的电压和电流、电压和电流大约为250A rms、220V。 霍尔传感器放置在非电路板的线路上。 由于霍尔传感器本质上是隔离的、因此您是否会建议在电路板上进行另一种隔离、例如 AMC3330、用于隔离信号。 我的担心是、如果没有隔离、微控制器接地会从物理的角度延伸到逆变器堆栈、在220V 的开关发生。 此外、电流非常高、约为250A、因此 EMI 可能会影响微控制器性能。

请查看随附的完整原理图的电流隔离部分。 我可以在聊天中分享完整的原理图。

我的问题是、如果霍尔传感器放置在远离微控制器 PCB 的位置、您是否建议使用双隔离、或者我只是过度考虑 EMI-EMC?

e2e.ti.com/.../Inductor_5F00_current_5F00_AMC3330.pdf

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    根据我的理解、您的传感器和 MCU 位于基板上、而连接驱动器和开关位于子卡上(插入式)。 在这种情况下、如果您的 MCU 电路处于带适当抓地的隔离后面、那么您在使用单个隔离时应该表现良好。  

    我认为不需要双隔离、因为使用单隔离来处理导电 EMI。 由于 PCB 上的 GND 平面布置等原因、辐射 EMI 将始终存在的位置

    只是再次确认、如果 AMC 专家也有任何其他反馈、我将与他们联系。 如果您有任何其他与 MCU 相关的问题、请告诉我。

    谢谢。此致、
    乌塔姆·雷德迪·派拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔传感器(随附图像)不是固定在微控制器板上、而是远离电路板。 它将固定在机箱上、导体穿过霍尔传感器。 /-15V 扩展到霍尔传感器、因此它为进行信号调节的微控制器板提供+/-4V 电压。 我的怀疑是、这+/-4V 是不是应该隔离、因为这些霍尔传感器远离电路板、所以微控制器接地会延伸到霍尔传感器、这些传感器远离 PCB、比如距离电路板60cm、

    根据您的说明、我知道不需要从微控制器 GND 进行隔离、因为霍尔传感器本质上是隔离的。

    但是、如果霍尔传感器置于高噪声区域或离微控制器板太远、该参数是否仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    可以看到、LEM 传感器的+/-4V 输入范围可分为 AMC3330的+/-1V 输入范围。  从原理图上来看、我没有看到任何问题-您将四个 AMC3330 HGND 引脚连接在一起、这并不是真的必要、但在本例中、四个输入信号已经隔离、因此这没有什么影响。  LEM 传感器的+/-15V 电源是否以 AMC3330的 HGND 侧为基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不小心通过触按"解决选项"关闭了螺纹。 请注意我的疑虑尚未澄清。

    感谢您的回复! HGND 通过0R 电阻器连接、而该电阻器不会安装在 PCB 上。 我将在聊天框中发送完整的原理图。

    根据当前状态、+/- 15V 是隔离的、但基本问题是是否隔离它!

    再次让我怀疑、是需要在 PCB 上再次隔离+/-4V LEM 信号、还是我们可以保持 LEM 电源-+/-15V 接地连接到微控制器 GND? 换句话说、我们可以将微控制器扩展到现场的霍尔传感器吗? 请注意、该字段位于逆变器堆栈附近、其中发生220V 电压切换。 霍尔传感器无论处于何种隔离状态、您是否会建议再次将其隔离在 PCB 上?

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LEM 传感器的+/-15V 电源是否以 AMC3330的 HGND 侧为基准? :  

    如果 u 是指"+/-15V GND 是否连接到 HGND":那么、是的。 HGND 连接到+/-15V GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您告诉我。  我个人认为您不需要第二层隔离、但我也不知道您的最终系统要求。  如果 LEM 传感器满足爬电距离/间隙需求、则不一定需要 AMC 器件。