This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:更高性能升级

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TMS320F280049, TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292853/tms320f28069-higher-performance-upgrade

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049TMS320LF2407A

嗨、团队、

我有一位客户要求提供以下请求。 我不太熟悉从该 TMS320升级建议的内容、因此我希望你们能够帮我解决。

"对于 TMS320F28069、如果您能推荐另一个速度更快、RAM 更大等功能更强大的替代产品、我们将不胜感激。 这是在 F28069在将来变为过时的情况下发生的。 如果推荐的项目具有相似或相同的体系结构,那么它将是完美的,这样我们就可以毫不费力地将原项目迁移到新项目。"

提前告知我您的想法、谢谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

               器件主页(https://www.ti.com/product/TMS320F28069?keyMatch=F28069)表明、TMS320F280049是不错的选择。 这些器件具有相同的 CPU、并且在大多数部件上彼此兼容。 话虽如此、还是会有一些迁移工作。 我们没有28069和280049之间的直接迁移指南、但是客户可以通过 www.ti.com/lit/SPRACZ7 了解具体情况。

    (如果 F28069在将来变为过时)。

    C2000器件的生命周期非常长。 例如、我们20多年前推出的 LF240xA 器件(例如 TMS320LF2407A)仍在生产中。 由于 F28069不会很快被淘汰。