This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:XTAL 精度如何影响 SYSCLK 精度

Guru**** 2932970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292569/tms320f2800157-how-xtal-accuracy-affects-sysclk-accuracy

器件型号:TMS320F2800157

尊敬的香槟:

如果客户选择外部 XTAL、得到的 SYSCLK 的精度偏差是否与 XTAL 的精度偏差相同? 例如、如果外部 XTAL 的偏差为±0.1%、则生成的 SYSCLK 的精度也将为120MHz±0.1%。  是这样吗?

谢谢!

 

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    是的、正确。  生成的 SYSCLK 将遵循时钟源的精度。  在您给出的示例中、XTAL 上±0.1%的 精度对应的 SYSCLK 上±0.1%的精度。

    此致、

    约瑟夫