This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:用于使用.out 文件对 TMS320F2812进行编程的 Uniflash 8.5

Guru**** 2534280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292668/tms320f2812-uniflash-8-5-for-programming-tms320f2812-using-out-file

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我使用的是 TMS320F2812和 CCSV5.0。 通过编译、我能够获得.out 文件。 我需要在生产中对微控制器进行编程。 我使用 Uniflash 8.5.0和 Spectrum Digital XDS510进行编程。 Uniflash 实用程序无法在自动检测模式下检测 Spectrum Digital XDS510、显示"未检测到调试探针/器件"。 在"手动检测"中、还会显示与"未检测到调试探针/器件"相同的错误。

请提供帮助来解决该问题、或指导我如何使用.out 文件对微控制器进行编程。

提前感谢。

此致

苏迪尔