This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:如何为通用电机控制解决方案选择合适的 LIB 2800157

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292014/tms320f2800157-how-to-select-a-right-lib-for-universal-motor-control-solution-2800157

器件型号:TMS320F2800157

您好:  

  我注意到有很多用于通用电机控制的 FAST 库、这些 FAST 库之间的区别是什么。

 TI 是否对如何调优通用电机控制解决方案有详细的指导,因为它与以前的 instaspin 分配解决方案有很大不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通用电机控制实验中仅支持"fast_full_lib"版本。 另外两个用于不同的应用。

    有关如何运行通用电机控制工程、请参阅用户指南(www.ti.com/.../spruj26.pdf)并以增量方式运行构建级别。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南过于简单,您是否有过单一电机控制解决方案的详细调整指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们没有  此示例的其他文档。

    谢谢。

    嘉兴市