This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:F2800137 HRPWM

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292079/tms320f2800137-f2800137-hrpwm

器件型号:TMS320F2800137

您好、专家!

如上图所示、在 TMS320F2800137环境中、为什么图2在检测到 PWM 基址的有效值时只检测 PWM1?  其他 PWM 是否不支持 HRPWM 模式?  阅读了数据手册后没有明确的解释

最好的 Regaeds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    我还在使用这个 MCU、在数据表中、数据表中指出只有 epwm1具有 HRPWM 功能、支持他的两个通道(A、B)。  


    Br、  
    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael 和 Yong:

    感谢 Michael 的回答、是的、Michael 是正确的。 只有 ePWM1在 ePWM1A 和 ePWM1B 通道上具有 HRPWM 功能。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的回应、Ryan Ma

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    您能否将此主题标记为已解决?

    此致!

    马瑞安