Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE,, SysConfig
我刚刚安装了 CCS 12和 C2000Ware 5.00。
我使用的是32引脚 RHB 封装的 TMS320F2800137。
我从 C2000Ware 导入了一些工程(EPWM_EX10_CHPER、CAN_Ex5_Transmit_receive 等)... 并且当我打开 syscfg 文件并尝试转到 PLL 屏幕时、所有这些配置都会产生此错误。
辅助 PLL 错误:"噢、快照! 最后的更改导致了一个异常... 错误:选择包含未知实例:AUXPLLCLK"
系统 PLL 错误:"Oh Snap! 最后的更改导致了一个异常... 错误:选择包含未知实例: CPU1_SYSCLK、CPU2_SYSCLK"
这是不是与这个特定的封装、变体或其他产品有关的问题? 如何解决?
... 此外、ePWM 的引脚多路复用配置导致我出错、表明引脚 不是有效引脚。 看起来它现在是以某种方式自行校正的... 显示"C6、GPIO226/7"... 但在此之前、唯一的选项是"A6、C6、GPIO226/7"。 我相信我为这个引脚选择了"ANY"、编译后将其分配给"C6、GPIO226/7"、 现在这些选项是正确的。