This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:ADC 问题、显示了相同的值。

Guru**** 2894800 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1291761/tms320f280033-adc-issue-same-value-shown

器件型号:TMS320F280033
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、e2e 团队、
我试图使 ADC 在参考微控制器上工作、我试图刷写各种示例、但它们都有一个相同的问题:所有 ADC 和所有读数上始终显示一个固定值、甚至那些保持悬空的读数。 我将使用 JTAG 进行调试。 我不明白问题在哪里、有什么建议?
谢谢!
此致、

比亚吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biagio,

    您是否尝试从 C2000Ware 中运行未经修改的示例? 您运行了什么示例、读取了什么通道以及如何设置引脚?

    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:
    我将使用 c2000Ware 中的 adc_ex2_soc_ePWM 示例、   我要测量引脚 A0/B15/C15/DACA_OUT、我没有在示例中进行任何更改。  
    我仅在 device.h 中启用了内部时钟 、未注释的 USE_PLL_SRC_INTOSC define。
    谢谢!

    比亚吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Biagio,

    我假设您也注释掉了 USE_PLL_SRC_XTAL? 否则、INTOSC 定义不起作用。

    您使用的是自定义电路板、还是我们的评估板之一(Launchpad 或控制卡)? 您是如何配置 ADC 电压基准的? 参考的示例应使用1.65V 内部基准。 如果您的电路板正在驱动 VREFHI 引脚上的电压、则这会是个问题。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:
    是的、 USE_PLL_SRC_XTAL 已添加注释。 我使用的是具有内部参考的自定义板、例如 LAUNCHXL 板 、如图所示。


    在同一个定制板上、我测试了使用 PWM、中断、CAN 等示例实现的主要功能。 它们运行得很好、 我只有使用该 ADC 来完成所有电路板测试。

    谢谢!
    比亚吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我解决了这个问题! VDDA 电源存在一个问题、该问题不允许模拟数字转换器正常工作。
    谢谢、希望对其他用户有用。

    此致、
    比亚吉奥