This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SysConfig 器件支持问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292096/tms320f28p650dk-sysconfig-device-support-problems

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

向 SysConfig 添加器件支持功能会在 CPU2 (在 SYSCTL_CONFIG.c 文件中)中生成阻止编译的错误代码。

我找到了一种在不构建该 SYSCTL_CONFIG.c  文件的情况下使用器件支持的方法、但无论如何、这都是一个很大的问题、因为我无法使用很多器件支持功能。

CCS 版本:12.5.0

C2000Ware 版本:5.00.00.00

编译器版本:22.6.0.LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该专家节假日不在办公室、请预计 周四之前回复。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是 CPU2 SysConfig 的一个已知问题。  这将在计划于11月17日发布的 C2000Ware 中修复。

    此致

    西达尔特