This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:有关与 TIDM-BIDIR-400-12相关的文档的问题。

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285543/tidm-bidir-400-12-question-about-documents-related-to-tidm-bidir-400-12

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好!

我的一位客户对 TIDM-BIDIR-400-12参考设计非常感兴趣。

https://www.ti.com/tool/TIDM-BIDIR-400-12

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
他们希望使用 TIDM-BIDIR-400-12文档和下载的光绘数据构建原型模型。
他们使用 OrCAD Capture 和  OrCAD PCB Designer 进行 PCB 设计。
但下载的光绘数据无法在 OrCAD 上使用。

TI 是否有可用于 OrCAD 的 TIDM-BIDIR-400-12的任何 GEBER 数据?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请你给我回复这个问题吗?

    非常感谢您的答复。

    此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya,

    光绘文件是与工具无关的格式。 我认为此设计的文件没有错误、因此这可能会是客户方面的问题。 我猜,这个请求是相关的,客户不是要求 Gerbers,而是原始格式。 它可用、但不采用 OrCAD 格式。 我认为它采用的是 PADS 格式、请使用导入者获取文件。

    e2e.ti.com/.../tidm-bidir-400-12-questions-about-the-way-how-to-import-the-design-files-to-orcad

    此致、
    科迪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    非常感谢您的答复。

    您能否告诉我我可以下载 PADS 格式布局数据的链接?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息应在 controlSUITE 中提供。

    我没有确切的路径,但它在解决方案下,并有"400-12 BIDIR"在其名称。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    您是否很难找到准确的路径?

    如果您的回答是肯定的、这是否意味着客户无法获得 PADS 格式的布局数据?
    他们是否需要基于布局 PDF 文件自行设计 PCB 布局?

    谢谢、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有安装软件包、需要一些时间才能安装到确切的路径。 但在解决方案目录下很容易找到。

    由于 controlSUITE 安装会占用我 PC 上剩余可用内存的15%以上、因此我不想安装它。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cody、

    非常感谢您的答复。

    我了解到由于安装了 controlSUITE、很难获取 PCB 数据。

    再次感谢大家、此致、
    和也。