This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:编译器兼容

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292082/f28m35h52c-compiler-compatibilty

器件型号:F28M35H52C

您好!

我尝试 使用 TI v20.2.7.LTS 编译 F28M35H52C 的代码、其链接问题很多。

相同的代码在 TI v4.9.9中编译后始终没有任何问题。

TI v20.2.7.LTS 是否与微控制器器件型号兼容?

谢谢!

卢卡·拉瓦内利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您使用专有 TI Arm 编译器为该器件上的 Cortex-M3 CPU 构建。   

    TI v20.2.7.LTS 是否与微控制器器件型号兼容?

    可以。

    是否有一些由较旧的4.9.9工具创建的20.2.7.LTS 工具处理的库或目标文件?

    谢谢。此致、

    -乔治