This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:串行闪存编程 USB 与 SCI (USBUART)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286942/tms320f28379d-serial-flash-programming-usb-vs-sci-usbuart

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28P65X

您好!

我们正在研究一个使用 F28379微控制器的设计。

JTAG 用于固件开发、但我们希望在电路板部署后简化固件更新。

为此、我们考虑使用单个 SCI 端口和 USB-UART 桥接器。 此设置是否存在任何潜在问题、USB-UART 在速度和特性方面有哪些要求?

对于正常操作、我们将使用闪存引导、对于固件更新、将使用 SCI 引导。 是否有办法在连接 USB 时自动触发 SCI 引导? 我们计划使用 USB-UART 通过 COM 端口进行调试。

您有任何参考设计或建议吗? 我已经阅读了 C2000的串行闪存编程 文档、但缺少有关硬件实施的信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AL M:

    您可以参考我们 展示此 USB-UART 原理图的任何 EVM (例如:LAUNCHXL-F28P65X)、也可以参考  使用 FTDI 芯片的 LAUNCHXL-F28379D。

    关于速度、请参阅该 E2E  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/895230/tms320f28027f-increasing-the-usb-uart-speed-in-tms320f28027f-based-design

    对于正常操作查询、是的、这是可行的。 我来请到引导加载程序专家。  

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

    非常感谢您提供的信息。 我看了可用的 EVM ( LAUNCHXL-F28P65X 和 TMDSCNCD28P65X)、但为 USB-UART 提供专用 MSP430会占用过多的电路板空间并增加设计的复杂性、因为它需要对 MSP 进行编程。

    我在查看 F28379D 上的 FTDI 芯片时发现它有点令人困惑。 它们可以将 FT2232HQ-RELL 用作 XDS100v2编程器和 USB-UART。 我想知道它们是如何实现 USB-JTAG 功能的。 它是否取决于 EEPROM 中包含的内容? 我无法找到有关 XDS100v2文档的相关信息。 您是否有这方面的更多信息?

    我的重点是、如果我们为 USB-UART 选择 FTDI 芯片、并选择引导加载程序以使用 SCI 来刷写新应用、为什么不在 FTDI 芯片上为 USB-JTAG 接口添加 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 先生、您好。我的问题有任何更新吗?
    谢谢!