This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:详细安全分析报告(SAR)

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292252/tms320f280049c-detailed-safety-analysis-report-sar

器件型号:TMS320F280049C

您好  

我们对电气系统进行功能安全分析。 系统中进行决策和处理的大脑是 TI 微处理器。

通读 功能 TMS320F28004x 安全手册 UG (修订版 D)文档、我可以看到微处理器"经过独立评估、满足 ASIL D (根据 ISO 26262:2018)和 SIL 3 (根据 IEC 61508:2010)的系统能力合规性要求"。

根据我们的理解、该能力水平取决于是否实现 TI 列出的所有安全机制(SM)、以缓解/设计/减少危险的发生。  

对于我们的应用、所需的功能低于 ASIL D。因此、我们想了解需要实现哪些 SM (即需要哪些功能来实现微型隔离器件的 PL/ASIL 目标)

您能否与我们分享 FMEDA 以及允许我们确定 SM VS 微处理器所需安全完整性等级的任何仿真工具(如参考文档的第4页所述)。

此致