This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:具有多个硬件板的 Simulink XCP 通过串行通信

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292089/tms320f28379d-simulink-xcp-over-serial-communication-with-multiple-hardware-boards

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我 目前正在一个小型的测试台,我使用其中的两个板,一个是控制一个 BLDC 作为被测器件,另一个是控制涡流制动作为负载。  
我非常喜欢 Simulink 中的"调优和监控"功能、可以实时查看信号和编程逻辑、并使用数据记录等。  


为了运行测试台、我使用 CAN 连接两个板。 此后、我无法再使用 XCP 通信、因此无法使用监控和调优功能。  

在我的下一个项目中、我会将涡流制动器更改为感应电机、因此我想知道是否可以将一个 Launchpad 与两个 TI 逆变器连接、并且仍然能够使用串行 XCP 进行调优和监控功能 内容。

我希望我的意图是明确的,我很高兴对软件和硬件的任何类型的意见,关于一个良好的解决方案,"在线监测"整个系统!  

此致、

NIKAS