This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:用于更高版本 MCU 闪存的 Blackhawk BHFlashburn_v4.1在 Java 8上不工作

Guru**** 2524730 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1290424/tms320f28034-blackhawk-bhflashburn_v4-1-for-later-mcu-flashing-not-working-on-java-8

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我的客户 在用于在我们的器件上输入数据的程序方面遇到以下问题:

转换器控制板上使用的 TI MCU TMS320F28034目前正在使用 Blackhawk BHFlashburn_v4.1进行开发、以用于后续 MCU 闪存、 但是,由于当前大多数计算机都在升级, Java 版本 已经升级 到 Java 8,而 Blackhawk BHFlashburn_v4.1只兼容 Java 7。 因此、新 PC 上的 Blackhawk BHFlashburn_v4.1不可用。 因此、在后期开发和调试过程中只能使用一台旧 PC、这会极大地影响工作效率。  

您是否建议  Blackhawk BHFlashburn_v4.1的任何替代方案?

此致、

里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riccardo、

    根据以下主题、您是否已询问客户他们是否可以使用 Uniflash 版本5或更高版本?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089604/tms320f28335-programming-with-hex-using-bhflashburn_v4-1

    另外、还有其他刷写器件的方法、例如使用 CCS、或通过某些 串行闪存编程器(如 SCI 或 CAN)进行刷写。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的支持、请参阅以下客户回复:

    我已成功安装 Uniflash、但有一个问题是我找不到 BH-USB-200 以下列表中仅有此仿真器。 我需要购买以下列表中的另一个仿真器? 你推荐?

     

    或任何其他解决方案、我可以使用  BH-USB-200 下载 十六进制  文件至 MCU TMS320F28034 、谢谢!

    (我也安装了 CCS、但不知道如何使用)

    此致、

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也安装了 CCS,但我不知道如何使用它

    客户可以参阅 CCS 用户指南

    所以我需要在下面的列表中购买另一个仿真器吗? 您推荐?

    我将把这个问题转交给另一位更熟悉这个问题的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Blackhawk 的网站

    我认为这意味着您可以使用‘Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe"选项、您可以在 CCS/Uniflash 中尝试该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    我认为这应该解决客户问题、我会等待他们的反馈、然后标记为已关闭。  

    谢谢、Riccardo