This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:有关读取非自有闪存的问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1290911/tms320f28075-question-about-read-unowned-flash

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377S

尊敬的 TI 工程师:

  现在、我想添加程序备份函数、这意味着程序将首先下载到闪存组1、然后将组1复制到 TMS320F28377中的组0。 但旧产品使用的是 TMS320F28075、其闪存仅为 TMS320F28377的一半。

  那么、您对如何区分这些芯片有什么建议吗?

  我有一个想法,但我怀疑它是否可行。 通过这种方式、我会将0x01写入闪存组1中的0x000C 0000、并在延迟后从同一地址读取。 如果芯片没有闪存组1、可能数据无法成功写入它。

  这种方法是否效果好?

  期待您的回复。

  祝你一切顺利。

  焦炭。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焦炭、

    地址0x5D00A 上有一个称为 PARTIDH 的寄存器、该寄存器在这两个器件之间具有唯一的编号、FW 可以通过读取该编号来识别该器件。  我有以下 C/P 信息:

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      Matthew、谢谢您的回复。

      祝你一切顺利!

      焦炭。