This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:为电压控制器启用非线性 PI 环路

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280327/tidm-1000-enable-non-linear-pi-loop-for-voltage-controller

器件型号:TIDM-1000

大家好、

我正在使用最新的 C2000-Digital-Power SDK (4.03.01.00)中的 pfc3phvienna_F2837x CCS 工程。 TIDM-1000的用户指南显示、对于电压环路、非线性 PI 环路用于减少阶跃负载变化时的瞬变。  

通过查看代码、可通过 VIENNA_nonLinearVoltageLoopFlag 等于1来启用该标志、而 VIENNA_SETTINS.h 中由 VIENNA_NON_LINERR_VOLTAGE_LOOP 定义的变量控制。 该文件由 syscfg 控制。 哪些 syscfg 设置实际上会启用该定义的标志?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:

    很抱歉响应延迟。  

    我正在关注您的问题、明天会回复。

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:  

    TIDM1000参考设计在功率套件或非 powerSUITE 版本中都没有针对非线性电压环路的软件实现。  

    您可以参考已实现此概念的 TIDM-2008参考设计。 请注意、TIDM2008不提供有效支持、但可以从 v4.03.01或更早版本下载以获取软件访问权限。  

    此致、

    乌塔姆·雷德迪·派拉