This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:UniFlash:多个文件的编程顺序是怎样的

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1291598/tms320f280037-uniflash-how-is-the-order-of-programming-multiple-files

器件型号:TMS320F280037
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

第一个问题:当我们要对多个 Intel-Hex-Files 进行编程时。 哪个文件是编程为第一个文件?

第二个问题:使用不同的地址编程 Intel-Hex-File 时。 文件的第一个可能是地址0x80000、之后(以下行)是十六进制文件中的地址0x80000。 编程是写在文件中还是按地址排序?

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gello,

    Unknown 说:
    第一个问题:当我们想要对多个 Intel-Hex-Files 进行编程时。 哪个文件是编程为第一个文件?

    我假设您使用 UniFlash GUI、并在闪存映像列表中指定多个映像。 我相信 UniFlash 会将所有文件编程为一个大文件、因此顺序无关紧要。

    Unknown 说:
    第二个问题:使用不同的地址编程 Intel-Hex-File 时。 文件的第一个可能是地址0x80000、之后(以下行)是十六进制文件中的地址0x80000。 编程是像写入文件中一样、还是按地址排序?

    十六进制文件条目通常具有 TI 十六进制实用程序生成的十六进制文件的升序地址。 您的文件不是这样吗?

    谢谢