This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:比较器定义

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292810/tms320f280041c-comparator-define

器件型号:TMS320F280041C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想介绍一个有关  比较器定义的示例程序。

基本的 program 或 list 命令 解释了如何 定义输入和输出端口以使比较器正常工作。

Br、

伊戈尔·达尔霍夫斯基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    您能解释一下比较器的含义吗? 您是否在讨论比较器子系统(CMPSS)? 还是一般地比较两个值?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    我讨论的是 CMPSS。

    我需要配置:

    Input1 =内部基准
    Input2 =外部信号(模拟)
    并在正确的寄存器中读取、 比较器(CMPSS)输出的正确结果。
    目前、我在注册表中看不到任何更改。
    我想获取它的任何示例。
    BW、
    耶加尔·达尔霍夫斯基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yegal、您好!

    您可以在 C2000ware 目录中找到说明如何配置比较器模块的示例。 您可以在 C2000ware 的此处找到它们: C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f28004x\examples\cmpss

    此致、

    哈迪