This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPINUNIVERSALGUI:编辑导入到 CCS 工具中的代码时、原始代码也会被修改。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293131/instaspinuniversalgui-when-editing-a-code-imported-into-the-ccs-tool-the-original-code-also-gets-modified

器件型号:INSTASPINUNIVERSALGUI
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我们正在使用控制器 F280025c 开发 INSTASPIN 项目、通用电机控制版本 C2000 CC2000-CONTROL_SDK_4_00_00_00。如果我们将通用代码从其转储到 Ware_Motor 工具并为定制板编辑代码、原始代码是否会更改而不影响所做的更改?

如果 We 将上图中的代码导入到 CCS 中并在该文件的功能中进行编辑、则原始文件也会被修改。为了保持与所有文件副本的链接而不进行链接、并作为 instaspin 项目运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    突出显示的文件将"链接"到项目。 假设链接到 C2000Ware 中的原始文件、则对链接的文件进行任何修改都将修改原始文件。 为避免这种情况、您必须将文件"添加"到工程中、这样工程就会保留文件的本地副本。 如果您不想修改工程、则必须保留所有 C2000Ware 源代码的备份副本。