This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SysConfig 时钟树问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292104/tms320f28p650dk-sysconfig-clock-tree-problems

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

由于使用了错误的定义、选择 INTSOC2作为 SYSCLK 的 CLK 源和 AUXCLK 的 X1_XTAL 将无法启动 CPU1。

SysConfig 选择:

和生成的代码:

行120应使用 DEVICE_AUXOSCSRC_FREQ = 25MHz、但改为使用 DEVICE_OSCSRC_FREQ = 10MHz。

CCS 版本:12.5.0

C2000Ware 版本:5.00.00.00

编译器版本:22.6.0.LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattia、

    我会将您的问题转发给 CCS 软件团队。 感谢您与我们联系  

    谢谢。
    Prarthan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattia、

    感谢您的关注。 将在下一个 c2000ware 版本中修复  

    此致、

    哈迪