This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:F280049C 可行性

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292914/tidm-bidir-400-12-f280049c-feasibility

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: PMP23126

大家好、  

我想知道我们是否可以将代码从 TIDM-BIDIR-400-12移植到 F280049C 或 F28379D 上运行。 我还没有深入研究代码。 我希望可以轻松映射建议的控制器的外设寄存器。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在理论上是可能的。 不过、F280049C 上已经在运行其他 PSFB 设计。 例如 PMP23126。 使用其中一个指令可能更容易吗? 除非您要寻找 TIDM-BIDIR-400-12的双向性?