This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:ADC 模块采集失真问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292071/tms320f2800137-adc-module-acquisition-distortion-issue

器件型号:TMS320F2800137

您好、专家!

根据 TIDM02008例程修改单极波生成方法、ADC 会收集 AC_ CUR 失真和程序崩溃;下图显示了无电源电压的电流采样波形、并测试电流传感器的电压而不失真。 请问如何解决?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Young

    您能否简单地说明一下这个问题。 图表不清楚。 这是 DAC 感应到的值还是 ADC 引脚的模拟值? 程序到底崩溃了多少? 您是使用 TIDM2008代码还是拥有自己的代码?

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    先用 TIDM008软硬件。  将主控制器更改为 TMS320F2800137并将 TIDM008软件移植到 TMS320F2800137环境;

    其次、当波形生成方法更改为单极波形生成时、ADC 会收集电流值、但经过一段时间后、会发生失真且程序崩溃、如下图中的 ADC 电流采集波形所示

    动作限制如下图所示

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Young

    将波形方法更改为单极时应该怎么做? 在原始方法中、低频 FET 始终以工频运行。 因此、我假设原始方法本身基于单极 PWM。

    为什么在 base1_dutyPWMReg 的计算中使用(Duty+1)? 添加1似乎不正确。

    当您说程序崩溃时会发生什么?

    我仍然不明白该波形显示了什么信号。  

    在移植时、您是否对 linkercommand 文件进行了更改?

    谢谢

    阿米尔