This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:更改 PC 时包含路径

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293752/tms320f28379d-include-path-when-changing-the-pc

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、专家

每次更换 PC 时、我都需要在 CCS 项目属性中包含以下目录。 是否有任何解决方案可以避免在从 PC 切换到 PC 时出现目录更新。 (假设我在没有 c2000ware 的 PC 上工作)  

此致

阿诺普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    如果您尝试将工程从一台 PC 移动到另一台 PC、则只需选择显示的相应 Export 选项、确保文件路径已解析。

    Unknown 说:
    假设我在没有 c2000ware
    的 PC 上工作

    如果没有 C2000Ware、则可以在排除工程时删除这些路径、尽管如果没有 C2000Ware、那么我不清楚为什么这些路径首先位于您的工程属性中。 如果项目使用 C2000Ware 并且 PC 未安装 C2000Ware、则无法编译该项目。

    此致、

    阿米尔·奥马尔