This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:SFRA GUI 未连接

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDA-010062, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287641/c2000ware-digitalpower-sdk-sfra-gui-not-connecting

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他器件:SFRATIDA-010062TMS320F280039C

您好!

我正在尝试从 CCS 为 TIDA-010062设计运行 SFRA。 但我收到"无法连接、请检查连接"错误。

下面是 SFRA GUI 中的设备管理器和设置连接中的端口的屏幕截图:

软件有任何问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用最新的 SDK 和最新的 SFRA GUI 版本?

    我是否可以知道哪个器件用于测试和软件代码(LLC 或 PFC)、以便我可以从一开始重复上面的内容?

    此致、

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是最新的 DPSDKv5_00_01_00和 CCS 版本:12.4.0.00007。

    SFRA 版本、基于发行说明:V1_50_02_00。

    我目前正在测试 PFC、在 CCS 中通过 Main.syscfg 文件点击 Run SFRA 时还会收到访问错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SJZ:

    我可以知道器件吗? 是 F28002x/3x/4x 吗?

    此致、

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 F28003x

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shashank、

    我认为"访问被拒绝"的问题是由于 PC 权限。 我能够通过在另一台 PC 上运行来清除它。  

    但是、SFRA 仍未通过 GUI 连接到电路板。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SJZ:

    您是否可以 在 ttplpfc_user_settings.h 文件中将"TTPLPFC_SCI_VBUS_CLK"更改为30000000、而不是50000000、如下所示、它将起作用。

    //
    // SFRA 相关
    //
    #define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCI_BASE SCIA_BASE
    #define TTPLPFC_SCI_VBUS_CLK 30000000
    #define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCI_BAUDRATE 57600
    #define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCIRX_GPIO 28
    #define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCITX_GPIO 29
    #define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCIRX_GPIO_PIN_CONFIG GPIO_28_SCIA_RX
    #define TTPLPFC_SFRA_GUI_SCITX_GPIO_PIN_CONFIG GPIO_29_SCIA_TX

    此致、

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了上述目的地的波特率、但仍显示"无法连接:请检查连接"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要更改波特率、只需要更改 VBUS_CLK。 我在结束时重复了相同的场景、它可以连接到此修复。 您是否可以提供与相应 COM 端口建立连接(从器件管理器中检查)后所面临的更改和错误的片段。

    此致、

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我仅更改了  VBUS_CLK、没有其他内容:

    (已尝试使用端口9和10)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用 comport10。

    是否可以在 ttplpfc_main.c 中与 if 条件共享 TTPLPFC_setupSFRA ()代码的片段。 您要启用哪个环路? 是电压还是电流环路?

    此致、

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shashank、

    我发现 TMS320F280039C controlCARD 上有一些不正确的开关位置、然后在您提到的 VBUS_CLK 中进行固件更改后、它可以正常工作。

    SFRA 现已连接。

    感谢您的帮助和支持。

    此致、