Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
团队、
我们的客户正在提供 f28p650的 c2000ware PWM 死区生成示例、此示例可在不同的死区配置中配置6个模块。
根据示例代码、它们在具有以下死区设置(400和200)的 ePWM4输出上测试有源高互补模式、但会产生没有死区的互补 PWM (请参阅随附的示波器快照)、您能检查相同的内容吗? ?

此外、在时钟树中配置 PWMclock2的除法/2会产生200.0 MHz 的 PWM 时钟(尽管它显示为100 MHz )、除法/1会提供100MHz。在 SysConfig 工具(1.17)中、您能否检查相同的内容。

Ty、
CY (针对客户)
谢谢。