This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:未检测到 TMDSCNCD28388D 评估套件

Guru**** 2788295 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292624/tmdscncd28388d-tmdscncd28388d-evaluation-kit-not-getting-detected

器件型号:TMDSCNCD28388D

大家好!

我们购买了两个评估板 TMDSCNCD28388D、并且其中一个评估板的 USB 连接存在问题。 没有检测到它。 将其与具有相同设置的另一个电路板进行比较后、我们观察到与电路板上的+3.3V 相关的 D5 LED 没有发光。 下面是两个电路板的附加快照、第一张图片显示工作电路板、第二张图片显示非工作电路板。 请为解决此问题提供支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、controlCARD 的3V3电源由集线站的5V0电源轨提供。 在"不工作的电路板"图像中、坞站似乎已关闭。  

    当您说未检测到电路板时、您是说它没有在 Windows 设备管理器中显示吗? 您可以在此处找到一些故障排除步骤:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的快速回复。 我们想通知您、我们将以类似的方式为电路板提供5V 电源、这与我们对工作电路板采用的方法相同、并且是通过集线站提供的。

    在我们插入板时、它显示为  XDS100类 USB 串行端口(COM 8) 启用跳线。 当我们尝试对电路板进行编程时、它会产生 JTAG 连接错误、如下面的屏幕截图所示。

    通过查看  TMDSCNCD28388D 评估套件的原理图、我们发现 LED D5 与3.3V 相关的电压未亮起、表明3.3V 电压未亮起。 我们通过检查输入端的电压 R87电阻器 使用万用表、输出电压为0.9V、表示可能存在一些与硬件相关的问题。 请为进一步故障排除和解决此问题提供支持。

    下面是一些屏幕截图,它将帮助您以更好的方式理解问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。 您是否可以尝试探测 R85以确认电路板上是否存在5V? 如果是、则所有迹象都表明该电路板有缺陷。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus Martinez:

    我们忘了在上一个回复中提到您,我们检查了。 稳压器的输入端存在电压。

    我们已经 在 R82和 R85处检查了零欧姆、如您所说、但问题仍然存在。 我们怀疑主板的某些部分可能存在硬件问题。 请告诉我们,除了这些基本检查之外,是否还有其他任何东西可以在我们的最后尝试,然后宣布董事会有缺陷并提出更换董事会的票?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有迹象都表明电路板有缺陷。 您可以在退货过程中将此 E2E 主题用作确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将会这样做。

    谢谢。