This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:管线 Jenkins 编译器版本

Guru**** 2549940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293751/tms320f28379d-pipeline-jenkins-compiler-version

器件型号:TMS320F28379D

大家好!

我将尝试 与 Jenkins 一起构建管道、Jenkins 负责检查已构建项目的编译器版本。

可以检查构建阶段或其他阶段创建的文件中的编译器版本吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Juan——对于一个"建造"的项目,我认为这意味着一个完全连接的项目。  您可以指示链接步骤根据链接结果生成映射文件、这会在文件顶部指示工具链版本。  你需要的就是这些吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan

    这正是我要查找的文件。

    非常感谢您的支持