This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:有关 PR798的问题

Guru**** 1118110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287746/tidm-bidir-400-12-questions-about-pr798

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12

大家好、各团队、

 

感谢您继续为我提供有关 TIDM-BIDIR-400-12原型设计的建议。

 

我想就 TI 生产的 PR798提出以下问题。

 

  1. 根据2010年12月16日 中绘制的 TIDM-BIDIR-400-12的原理图和2011年7月26日 中绘制的 PR798原理图、我假设一些连接或引脚排列不一致。 您是否愿意向我展示最新且正确的连接或引脚排列、并与我分享最新且详细的 TIDM-BIDIR-400-12和 PR798原理图?  

 

  1. PR798是否售出? 或者我想知道替代零件的信息。

 

  1. 如果 PR798 和 替代元件都没有售出、我预计必须重新设计电路和 PR798的 PCB。 是这样吗? 我是否能够获得 CAD 文件和 BOM?

 

感谢您的全力支持。

 

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以看到 PR798? 我唯一能找到的参考是一个过时的参考设计 TMDSHVPSFBKIT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您多次检查和回答我的问题。

     

    另外、感谢您向我分享 TMDSHVPSFBKIT 的信息。

     

    遗憾的是、正如您所说、它目前已停产。

     

     

    顺便说一下、我将 PR798应用于 TIDM-BIDIR-400-12。 BOM 中包括 PR798。

     

    如您所知、由于 TIDM-BIDIR-400-12不出售、因此我要获取 BOM 中所写的每个元件、包括 PR798。

     

    如果您不介意、我希望您能回答这3个问题、下面将再次显示。

     

    1. 根据2010年12月16日 中绘制的 TIDM-BIDIR-400-12的原理图和2011年7月26日 中绘制的 PR798原理图、我假设一些连接或引脚排列不一致。 您是否愿意向我展示最新且正确的连接或引脚排列、并与我分享最新且详细的 TIDM-BIDIR-400-12和 PR798原理图?  
    2. PR798是否仅作为产品出售? 或者我想知道替代零件的信息。
    3. 如果 PR798 和 替代元件都没有售出、我预计必须重新设计电路和 PR798的 PCB。 是这样吗? 我是否能够获得 CAD 文件和 BOM?

     

    此外,如果我所说的资料不足,我希望你能指出。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在内部跟进这些问题。 我会在几天内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您的跟进。

     

    等待您的回复。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi、

    我找到了设计文件。 我可以提供这些、但不提供任何支持、因为它们是为内部使用而设计的、而且我们没有任何人熟悉这个设计。 请通过直接消息与我联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您的回复和检查。

     

    很抱歉、但我不确定如何使用直接邮件。

     

    我希望您告诉我如何操作或通过直接消息将上述文件发送给我。

     

    此外、如果对使用设计文件有任何限制、我希望您借助上述内容来了解这些限制。

     

    感谢您的支持。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望您告诉我如何操作或通过直接消息将上述文件发送给我。

    请求我的名字的友谊,然后发送聊天消息。 我将在该消息上附加文件。  

    此外,如果设计文件的使用有任何限制,我希望您能告诉我它以及上述内容。

    未知。 我之前说过、有人对这个设计还不熟悉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

     

    感谢您的答复。

     

    很抱歉、我们决定暂停原型设计、因为我们预计无法在项目的最后期限前完成。

     

    这是很可惜的、但通过这种思考、我可以获得一些宝贵的技术技能。

    最重要的是、感谢包括您在内的团队、我可以尽可能努力地进行考虑。

    非常感谢。

     

    现在、我要关闭我发布的所有主题。

     

    我很感激你一直支持我。

    我也希望我们的道路再次交叉。

     

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!