This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 cmd 构建工程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294322/tms320f280049c-build-project-using-cmd

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:CCStudio

大家好!

我尝试使用命令行来构建一个项目。 如果项目位于工作区文件夹内、则工作正常(在本例中、我在工作区文件夹内创建了测试项目)

问题出现在我的最终实施文件夹中、因为我的工作区和项目位于不同的位置。

¿是否可以配置 cmd 命令来构建工程、即用一个文件夹中的工作区构建工程、用其他不同的文件夹构建工程?

eclipsec -noSplash -data "C:\Users\Usuali\workspace"-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects Test -ccs.configuration Debug

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们解决了! 工作区会将工程位置保存在 metadata 文件夹中。 最重要的事情就是正确放置工作区路由、项目名称和 Debug 文件夹(确保该文件夹存在)。