This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0),设备未响应请求。 器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293945/tms320f28379d-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0-device-is-not-responding-to-the-request-device-may-be-locked-or-the-debug-probe-connection-may-be-unreliable

器件型号:TMS320F28379D

连接到目标时出错:
(错误-1015 @ 0x0)
器件未响应请求。  器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能的话解锁器件(例如、在复位模式中使用等待、并且将电路板电源关闭后重启)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低 TCLK)。
(仿真包9.2.0.00002)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您过去是否能够连接到该器件? 您能否尝试将器件置于等待引导模式?

    此致、

    本·科利尔