This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:传感器运动控制示例

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288526/launchxl-f280049c-sensor-motion-control-examples

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8320BOOSTXL-DRV8320RSTMDXIDDK379D

大家好!

我正在寻找 采用传感器的电机控制、例如 launchxl-f280049c + DRv8320、
从何处可以找到此示例?

谢谢

巴鲁赫·艾因齐格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baruch:

    对响应的延误深表歉意! 浏览我们的现有示例、似乎对于 LAUNCHXL-F280049C 和 BOOSTXL-DRV8320RS 的特定组合、C2000电机控制 SDK (MCSDK)具有几个无传感器电机控制示例、但没有完全实现的含传感器控制。

    然而、无传感器示例  具有可被启用的 eQEP 外设初始化代码(通过在项目属性中将_eQEP_EN_设置为预定义值、如下所示:

    此外、 MCSDK 中的以下示例具有带传感器的 F28004x 控制实现、可用作调整 DRV8320RS 工程的参考:

    • boostxl_3phganinv
      • dual_axis_servo_drive_fcl_qep_f28004x.projectspec
      • 我建议特别参考此示例、因为它是一个 launchpad + BoosterPack 示例。
    • 具有 CAN 的伺服驱动器
      • servo_drive_with_can_f28004x.projectspec
    • tidm_02006_multi_axis_drive
      • 多轴节点 y _f28004x_cpu.projectspec、其中"Y"为1、2、3或4
    • tmdxiddk379d
      • fcl_f28004x_tmdxiddk.projectspec

    希望这对您有所帮助。 如果您需要任何关于我所指内容的解释、请不要犹豫、随时询问。 我将来会更及时地回应!

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩