This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:用于 C2000的 DMA

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294698/launchxl-f2800157-dma-for-c2000

器件型号:LAUNCHXL-F2800157
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157

您好!

我对主要来自 STM32系列的 C2000系列 MCU 非常陌生。 几乎我使用的每个 MCU 都有一个 DMA 块。 我不看到 TMS320F2800157有一个。 存储器通常是如何在块之间传输的? MCU 是否应处理所有存储器传输? 例如、我通常使用 DMA 将多个通道上的多个 ADC 测量值保存到 RAM 中。 此 MCU 中是否有类似功能、或者 CPU 是否在每次 ADC 转换后传输数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    感谢您的提问! 虽然 F280015x 系列器件没有 DMA、但我们的 F28003x 器件系列在您需要时可提供 DMA。 它支持您刚才所说的完全相同的功能。

    对于 F280015x (主要面向没有 DMA 的应用)、没有可用的 DMA、因此正如您提到的、CPU 本身必须进行传输。

    但是、很多应用程序可能仍然可以在没有 DMA 的情况下工作、因为 C2000器件上的许多外设能够存储至少一轮"数据并在其代表性缓冲区已满(数据可用时)时提供中断。 再加上 CPU 可以简单地执行一个快速中断来将数据存储在 RAM 中并继续执行(高 MIPS 意味着更快的转换)、这意味着没有 DMA 的情况可能比人们想象的更有可能!

    此致、

    文斯