This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:DCSM 区域示例

Guru**** 2757635 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292658/tms320f280039-dcsm-zone-example

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

尊敬的2000年专家:

对于 F28002x 和 F28004x 器件、 C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_00_00_00\device_support\f28002x\common 中有一个与 DCSM 相关的 asm 和 cmd 文件、但我没有找到 F28003x 器件的任何相关源文件。

我已经为 F28002x 器件完成了 DSCM、因此可以根据这些相关文件轻松实现该功能。

您能帮助我了解如何为 F28003x 器件获取这些文件吗?  

f28002x_dcsm_z1otp.asm
f28002x_dcsm_z2otp.asm
28002x_dcsm_lnk.cmd

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

       您的观察结果是正确的。 .asm 和.cmd 文件由 SysConfig 生成。 我将向 SysConfig 团队核实您指出的器件是否故意排除了这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

               .asm 和.cmd 文件现在位于 C2000Ware - C2000Ware\libraries\diagnostic\f28003x\examples\sdl_ex_DCSM_FFI 示例文件夹内的诊断文件夹中。 我们在版本包中提供了一个 DCSM 安全工具示例。 当我们构建示例时、它将在 workspace\DCSM_security_tool\CPU1_RAM\syscfg 文件夹中生成相应的.asm 和.cmd 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    明白了。 谢谢...

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以使用片上闪存工具配置安全设置并对其进行编程。 使用 CCS 连接器件后、打开片上闪存工具->安全设置、您可以查看区域1和区域2设置。