This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:紧急 CMPSS 问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294603/tms320f280039c-urgent-cmpss-issue

器件型号:TMS320F280039C

大家好!

我的客户遇到有关 F280039 CMPSS 的紧急问题。 他们使用 CMPSS 对逆变器项目执行过流保护。 但是、CMPSS 被错误触发。 以下是波形:

通道6 (橙色)是逆变器交流输出电流  

通道8 (紫色)是在 ADC 引脚上测得的输出电流的反馈。

通道2 (绿色)是 CMPSS 的输出。

通道7 为 VDD。

(下半部分是上半部分的放大)。

前三个周期正常、当电流达到阈值时、CMPSS 输出为高电平。 在第四个周期中、CMPSS 在较低电流下触发。  自第5个周期以来、始终会触发 CMPSS。 该行为看起来像是 CMPSS 阈值在降低、但我们已通过在每个周期中记录 DACHVAL 来确认其恒定。  

此外、仅当功率级打开时才会出现此问题。 如果我们关闭功率级、然后使用假正弦电流信号馈送电流 ADC 引脚。 CMPSS 工作正常。  

‘ve 测量了 VDDS、它们与通道7一样干净。

有任何想法、可能是什么原因造成的?

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户 解决了这个问题。 他们发现其中一个 ADC 引脚上存在过压。 CMPSS 在过压消除后正常工作。