请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 大家好!
我的客户遇到有关 F280039 CMPSS 的紧急问题。 他们使用 CMPSS 对逆变器项目执行过流保护。 但是、CMPSS 被错误触发。 以下是波形:

通道6 (橙色)是逆变器交流输出电流
通道8 (紫色)是在 ADC 引脚上测得的输出电流的反馈。
通道2 (绿色)是 CMPSS 的输出。
通道7 为 VDD。
(下半部分是上半部分的放大)。
前三个周期正常、当电流达到阈值时、CMPSS 输出为高电平。 在第四个周期中、CMPSS 在较低电流下触发。 自第5个周期以来、始终会触发 CMPSS。 该行为看起来像是 CMPSS 阈值在降低、但我们已通过在每个周期中记录 DACHVAL 来确认其恒定。
此外、仅当功率级打开时才会出现此问题。 如果我们关闭功率级、然后使用假正弦电流信号馈送电流 ADC 引脚。 CMPSS 工作正常。
‘ve 测量了 VDDS、它们与通道7一样干净。
有任何想法、可能是什么原因造成的?
谢谢。
挂起。