This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:tms320f28p650dk:DAC 问题

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293952/tms320f28p650dk-tms320f28p650dk-dac-issues

器件型号:TMS320F28P650DK

您好

表6-10. 未使用引脚的连接  在数据中显示:

ADCINx (DAC 引脚): 通过5-kΩ 电阻器无连接或下拉至 VSSA

以100PZP 为例、当引脚25/28  未被使用时、您可直接下拉至 VSS?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。

    要回答您的问题,PIN25/28的最佳实践是"未连接"或 通过5-kΩ 电阻器下拉至 VSSA。  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢