This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:driverlib hw_memmap.h 中缺少 CLA_SOFTINT_REGS

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294288/tms320f28377s-cla_softint_regs-missing-in-driverlib-hw_memmap-h

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

我当时正在寻找 CLA_SOFTINT_REGS (CLA 寄存器、只能从 CLA 的地址0x0CE0访问)。 TRM 中提到了它、但在 C2000Ware_5_00_00_00的 driverlib 中的 hw_memmap.h 中缺失。

您能否将其添加到下一版本?

谢谢。

周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

     您是说这些寄存器在 CCS 寄存器视图中是不可见的吗?  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth

    否、我的意思是 hw_memmap.h 文件中遗漏了该寄存器的定义。 例如、在 f2838x Driverlib 中、它是在 hw_memmap.h (CLA1_ONY_BASE)中定义的。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我们将在下一版本的 C2000Ware 中添加。

    此致

    西达尔特