This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:BOOSTXL-3PHGANINV EVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294924/launchxl-f28379d-boostxl-3phganinv-evm

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:LMG5200、BOOSTXL-3PHGANINV

尊敬的专家:

你好! 我的客户恒强正在进行 GaN 前期研究、对 LMG5200感兴趣。 我想问

可以将 BOOSTXL-3PHGANINV EVM 样片提供给客户吗?

2.所有5个带下划线的 DSP EVM 能否与  BOOSTXL-3PHGANINV EVM 匹配?

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 可以向客户提供 BOOSTXL-3PHGANINV EVM 样片吗?

    可以。 您可以从 TI 网上商店申请或订购该板。

    Unknown 说:
    2. 所有5个带下划线的 DSP EVM 是否都能与  BOOSTXL-3PHGANINV EVM 匹配?

    可以。 您上面提到的所有 C2000 LaunchPad 都可以与  BOOSTXL-3PHGANINV 配合使用。