This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:模拟调试错误、无法运行

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295240/tms320f28062-simulation-debugging-error-no-way-to-run

器件型号:TMS320F28062

您好

我对代码进行了调试、发现调试时不断出现错误。
即使我使用非常少的代码构建了一个新的空项目、但调试仿真仍然会出错。
我对仿真器进行了连接测试、连接成功。
如何纠正此错误。
您能帮我解决这个错误吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误消息显示 JTAG 调试探针出现问题、而不是项目代码出现问题。

    您能否共享您正在使用的 JTAG 调试探针的图像或链接?  

    您是否能够在器件管理器中看到调试探针?  

    此致、

    本·科利尔