This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:编译错误、导致没有结构成员变量

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294783/tms320f28062-compilation-error-resulting-in-no-structure-member-variables

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好:

这是一个问题、

请帮我尽快解决这个问题、谢谢

关玉成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些编译错误是否来自 C2000Ware 中的现有示例?  如果是、请告知我们 C2000Ware 的版本和示例路径。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本为"C2000Ware_5_01_00_00";

    代码路径:

    \C2000Ware_5_01_00_00\device_support\f2806x\common\source\f2806x_sysctrl.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否检查是否已将包含路径正确添加到项目中?  

    在 F2806x_DevEmu.h 中、我可以看到定义的"SYSCLK2DIV2DIS"位字段。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我在文件夹"C2000Ware_5_01_00_00\device_support\f2806x"中找到了一个新的头文件、更新后的问题已解决;
    但是、更新所有文件后、会出现新错误、并且在仿真运行期间报告错误。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新所有文件后、编译时会出现很多警告消息、这问题是否需要解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您将需要在项目中添加以下文件来消除这些警告。

    C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00_00\device_support\f2806x\headers\cmd

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我创建了一个工程、并将所需的头文件放在 Lib 文件夹中、包括[include options]中的 lib 文件夹。
    然后我用1行代码创建 main 程序。
    然后我进行调试、发现存在错误。
    我无法纠正这个错误。
    您能帮我解决调试错误吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您需要将连接器命令文件添加到项目中。  

    请参阅 C2000Ware 中提供的其中一个示例(C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00\device_support\f2806x\examples\c28)、然后创建您自己的工程。

    此致

    西达尔特