This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:编译后运行仿真时报告了错误

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295219/tms320f28062-an-error-was-reported-when-the-simulation-was-run-after-compilation

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、我现在使用 TMS320F28062芯片开发产品、
将 C2000Ware_5_01_00_00\device_support\f2806x 中的所有文件放入项目文件夹后、编译会提示3条警告消息。
仿真器连接测试成功。
但是,在运行时,IDE 出现错误消息并且无法正常运行。
我已将代码简化为最低限度、但仍然存在错误、
请帮助我尽快解决此问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以尝试使用 Run->Load Program ->浏览生成的.out (二进制)文件 来加载程序,看看您是否能够使代码运行?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用"Run"->"Load Program"->"Browse to the.out"(二进制)、然后单击"OK"(确定)、刷写进度条、整个窗口没有任何反馈、然后使用"Debug"调试程序、仍然报告错误。
    我现在该怎么办?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    看看您共享的快照、似乎您只添加了 main.c。  您还需要有一个启动代码来初始化堆栈。  

    您可以参考 C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00_00\device_support\f2806x\examples\c28中提供的一个示例。 请尝试导入其中一个示例并尝试运行。  然后、您可以将此示例中的 main 函数替换为 main.c 中的代码

    此致

    西达尔特