This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将 EMIF 与 ADS8548配合使用

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292943/tms320f28379d-using-emif-with-ads8548

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:ADS8548

您好!

我当时正在思考如何将 TM320F28379D 的 EMIF 与 ADS8548连接。  但是、我认为存在符合 tHDO 和 tDTRI 要求的问题 、因为数据 在 EMIF 保持期开始时更改为"无效"(请参阅下图)。

我是对吗?  我是否还有其他需要关注的问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    lian liuchao 说:
    我当时正在考虑将 TM320F28379D 的 EMIF 与 ADS8548连接起来。  然而,我认为有一个问题符合 tHDO 和 tDTRI 的要求 ,因为数据 在 EMIF 的保持期开始时更改为无效(请看下面的图片)。

    我认为 应该可以将 EMIF 与这个外部 ADC 连接、这看起来 RD/CS 信号操作相同、并且在被指定为选通的时间内数据是有效的(除非我对 ADS8548的条款/时序有误解)。 我将与另一位专家仔细检查、然后再与您联系。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据与另一位专家的某些审查、这看起来是正确的。