This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:将项目从 TMS320F28379D 更改为 TMS320F28386S 时发生链路错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295484/tms320f28386s-link-error-changing-project-from-tms320f28379d-to-tms320f28386s

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好!

               我将一个项目从379D 移植到386s。  我只是更改了处理器类型并构建了它。  结果是链接器 cmd 文件中 GROUP 结构周围存在链接错误。  项目使用 LOAD_START、LOAD_SIZE 和 RUN_START。  这些参数在项目使用的 CPP 文件中使用。  我发现、为了避免链接错误、379D 项目中的参数必须以下划线开头。  但在386s 项目中、它们的开头必须不带下划线。  是否有其他设置会导致此问题?

TMS320F28379D 项目

cpp 文件

#pragma code_section ("MyMethods")

 

CMD 文件

{

玛理斯

}负载= blah

       运行 = blah

       Load_start (_StoredAddress)、

       Load_Size (_StoredSize)、

       RUN_START (_RunAddress)

 

TMS320F28386S 项目

一切都相同、但为了进行链接、必须从 StoredAddress、StoredSize 和 RunAddress 的开头删除下划线。

 

cpp 文件

#pragma code_section ("MyMethods")

 

CMD 文件

{

玛理斯

}负载= blah

       运行 = blah

       Load_start (StoredAddress)、

       Load_Size (StoredSize)、

       RUN_START (运行地址)

 

谢谢!