请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800137 您好!
Im 在我的板上使用 EPWM1、向上计数模式和以下 AQ: 
当 CMPB 介于290-300计数之间时、我 在输出端的 EPWMB 上收到故障信号 

蓝色- epwmA;绿色- epwmB
您可以看到、每隔几个周期就会出现一个故障周期。
为什么有什么想法?
当300< CMPB < 290时、不会发生此现象、ePWM 运行良好。
谢谢!
迈克尔