This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:在与 EXTSYNCIN2同步的 APWM 模式下使用 ECAP 的问题:与 EXTSYNCIN2同步不起作用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292632/tms320f280049c-issue-of-using-ecap-on-apwm-mode-which-synchronizes-to-extsyncin2-not-work-of-synchronizes-to-extsyncin2

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARESysConfig

您好!

我想 在 APWM 模式下使用 ECAP4、它可与 TMS320F280049C 的 EXTSYNCIN2同步

我已经  按照 TI 参考手册将 ECAP4设置为与 EXTSYNCIN2同步。

但它不起作用、ECAP4 APWM 输出将在 EXTSYNCIN2输入上漂移。

请检查此代码设置、波形和 CCS 寄存器读取值如下所示。

请参考 C2000_C2000_SDK_4_00_00\solutions\TIDM_02002上的函数定义 Ware_Digital。

请尽快答复我。

非常感谢。

香港特区政府

     

*   同步 IO 设置

EALLOW;

GPIO_setDirectionMode (25、GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setQualificationMode (25、GPIO_QUAL_SYNC);

GPIO_setPinConfig (GPIO_25_GPIO25);

//将 Input-XBAR INPUT6配置为 ExtSynCIn2的 GPIO25
XBAR_setInputPin (XBAR_INPUT6、25);    

EDIS;

XBAR_setOutputMuxConfig (XBAR_OUTPUT8、XBAR_OUT_MUX06_ECAP4_OUT);
XBAR_enableOutputMux (XBAR_OUTPUT8、XBAR_MUX06);
GPIO_setPadConfig (17、GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setPinConfig (GPIO_17_OUTPUTXBAR8);

*  ECAP4"同步输入/输出设置*****

EALLOW;
//禁用到 SYNCO
HWREGH (ECAP4_BASE + ECAP_O_ECCTL2)|=(0x3U<<ECAP_ECCTL2_SYNCO_SEL_S);
HWREGH (ECAP4_BASE + ECAP_O_ECCTL2)&=~ECAP_ECCTL2_SWSYNC;
EDIS;

SYSCTL_setSyncInputConfig (SYSCTL_SYNC_IN_ECAP4、SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EXTSYNCIN2);

EALLOW;  //写入 SYNCI_EN

HWREGH (ECAP4_BASE + ECAP_O_ECCTL2)|= ECAP_ECCTL2_SYNCI_EN;

EDIS;

*  SysCtl_setSyncInputConfig 函数定义 

静态内联空
SYSCTL_setSyncInputConfig (Ctl_Sync 输入、Sys45g Ctl_Sync syncSrc)
{
uint32_t clearMask;

//
//将输入同步源选择写入相应的寄存器。
//
EALLOW;
if (syncInput == SYSCTL_SYNC_IN_EPWM1)
{
//
//请注意,EXTSYNCIN1是 ePWM1的唯一有效选项
//
HWREG (SYNCSOC_BASE + SYSCTL_O_SYNCSELECT)&=
~SYSCTL_SYNCSELECT_EPWM1SYNCIN_M;

否则
{
clearMask =(uint32_t) SYSCTL_SYNCSELECT_SYNCIN_M <<
(uint32_t) syncInput;

HWREG (SYNCSOC_BASE + SYSCTL_O_SYNCSELECT)=
(HWREG (SYNCSOC_BASE + SYSCTL_O_SYNCSELECT)&~clearMask)|
((uint32_t) syncSrc <<(uint32_t) syncInput);

EDIS;

*    ECAPWM  设定   

int32_t ecap_ticks =(int32_t)((float32_t)(pwmSysClk Freq_Hz / Freq_Hz));

ECAP_enableAPWMMode (ECAP4_BASE);
ECAP_setAPWMPeriod (ECAP4_BASE、ECAP_TICK);
ECAP_setAPWMCompare (ECAP4_BASE、100U);


ECAP_setPhaseShiftCount (ECAP4_BASE、0u);

ECAP_enableLoadCounter (ECAP4_BASE);

ECAP_clearInterrupt (ECAP4_BASE、0xFF);
ECAP_clearGlobalInterrupt (ECAP4_BASE);

ECAP_startCounter (ECAP4_BASE);

*  CCS 注册观察窗口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉智:

    我提供了一个将 eCAP4同步至 EXTSYNCIN2的基本示例。 您提供的代码很难看到可能存在的故障。  

    我使用了 ePWM ISR 发出了 GPIO 切换信号、即 EXTSYNCIN2、我使用它来同步 eCAP4。

    以下示波器屏幕截图显示了以下

    黄色:EXTSYNCIN2的 GPIO 切换

    蓝色:eCAP4输出

    紫色:eCAP2输出(不同步)

    附加的文件是测试用例:

    C 文件:

    // Included Files
    //
    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    #include "board.h"
    //
    // Main
    //
    void main(void)
    {
        //
        // Initialize device clock and peripherals
        //
        Device_init();
    
        //
        // Disable pin locks and enable internal pull ups.
        //
        Device_initGPIO();
    
        //
        // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
    
        //
        // Board initialization
        // Select eCAP1OUT on MUX 0. Make GPIO5 as eCAP1OUT for PWM output
        // Select eCAP2OUT on MUX 2. Make GPIO6 as eCAP2OUT for PWM output
        // Configure eCAP1 in APWM mode with defined period and duty values
        // Polarity as low and configure SYNCOUT at CTR=PRD
        //
        EALLOW;
        Board_init();
        EPWM_setInterruptSource(myEPWM0_BASE, EPWM_INT_TBCTR_ZERO);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);
        //
        // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
        //
        EINT;
        ERTM;
    
        while(1)
        {
            
        }
    }
    
    
    void INT_myEPWM0_ISR(void){
        // Toggle GPIO
        GPIO_writePin(myGPIO0, 1);
    
        //
        // Clear INT flag for this timer
        //
        EPWM_clearEventTriggerInterruptFlag(myEPWM0_BASE);
        //
        // Acknowledge interrupt group
        //
        Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP3);
        GPIO_writePin(myGPIO0, 0);
        return;
    }
    //
    // End of File
    //
    
    

    SysConfig:

    /**
     * Import the modules used in this configuration.
     */
    const ecap             = scripting.addModule("/driverlib/ecap.js", {}, false);
    const ecap1            = ecap.addInstance();
    const ecap2            = ecap.addInstance();
    const epwm             = scripting.addModule("/driverlib/epwm.js", {}, false);
    const epwm1            = epwm.addInstance();
    const gpio             = scripting.addModule("/driverlib/gpio.js", {}, false);
    const gpio1            = gpio.addInstance();
    const inputxbar_input  = scripting.addModule("/driverlib/inputxbar_input.js", {}, false);
    const inputxbar_input1 = inputxbar_input.addInstance();
    const outputxbar       = scripting.addModule("/driverlib/outputxbar.js", {}, false);
    const outputxbar1      = outputxbar.addInstance();
    const outputxbar2      = outputxbar.addInstance();
    const sync             = scripting.addModule("/driverlib/sync.js");
    
    /**
     * Write custom configuration values to the imported modules.
     */
    ecap1.$name        = "myECAP0";
    ecap1.ecapMode     = "APWM";
    ecap1.syncOutMode  = "ECAP_SYNC_OUT_COUNTER_PRD";
    ecap1.apwmPolarity = "ECAP_APWM_ACTIVE_LOW";
    ecap1.apwmPeriod   = 10000;
    ecap1.apwmCompare  = 5000;
    
    ecap2.$name             = "myECAP1";
    ecap2.ecapMode          = "APWM";
    ecap2.enableLoadCounter = true;
    ecap2.apwmPeriod        = 10000;
    ecap2.apwmCompare       = 5000;
    ecap2.loadCounter       = true;
    ecap2.syncOutMode       = "ECAP_SYNC_OUT_DISABLED";
    ecap2.ecapBase          = "ECAP4_BASE";
    
    epwm1.$name                                                    = "myEPWM0";
    epwm1.epwmTimebase_counterMode                                 = "EPWM_COUNTER_MODE_UP";
    epwm1.epwmEventTrigger_enableInterrupt                         = true;
    epwm1.epwmEventTrigger_registerInterrupts                      = true;
    epwm1.epwmCounterCompare_cmpB                                  = 1;
    epwm1.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_A_ON_TIMEBASE_ZERO    = "EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH";
    epwm1.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_A_ON_TIMEBASE_UP_CMPA = "EPWM_AQ_OUTPUT_LOW";
    epwm1.epwmCounterCompare_cmpA                                  = 100;
    epwm1.epwmEventTrigger_interruptSource                         = "EPWM_INT_TBCTR_ZERO";
    epwm1.epwmEventTrigger_interruptEventCount                     = "15";
    epwm1.epwmTimebase_period                                      = 50000;
    epwm1.epwmTimebase_counterValue                                = 1;
    epwm1.epwmInt.enableInterrupt                                  = true;
    
    gpio1.$name             = "myGPIO0";
    gpio1.writeInitialValue = true;
    gpio1.direction         = "GPIO_DIR_MODE_OUT";
    gpio1.gpioPin.$assign   = "GPIO14";
    
    inputxbar_input1.$name          = "myINPUTXBARINPUT0";
    inputxbar_input1.inputxbarInput = "XBAR_INPUT6";
    inputxbar_input1.inputxbarGpio  = "GPIO14";
    
    outputxbar1.$name                            = "myOUTPUTXBAR0";
    outputxbar1.mux0Config                       = "XBAR_OUT_MUX00_ECAP1_OUT";
    outputxbar1.useSourceSelect                  = true;
    outputxbar1.sourceSignals                    = ["ECAP4_OUT"];
    outputxbar1.outputxbar.$assign               = "OUTPUTXBAR8";
    outputxbar1.outputxbar.outputxbarPin.$assign = "GPIO17";
    
    outputxbar2.$name                            = "myOUTPUTXBAR1";
    outputxbar2.mux2Config                       = "XBAR_OUT_MUX02_ECAP2_OUT";
    outputxbar2.useSourceSelect                  = true;
    outputxbar2.sourceSignals                    = ["ECAP1_OUT"];
    outputxbar2.outputxbar.$assign               = "OUTPUTXBAR4";
    outputxbar2.outputxbar.outputxbarPin.$assign = "GPIO15";
    
    sync.ecap1SyncInSource = "SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EPWM7SYNCOUT";
    sync.ecap4SyncInSource = "SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EXTSYNCIN2";
    
    /**
     * Pinmux solution for unlocked pins/peripherals. This ensures that minor changes to the automatic solver in a future
     * version of the tool will not impact the pinmux you originally saw.  These lines can be completely deleted in order to
     * re-solve from scratch.
     */
    epwm1.epwm.$suggestSolution           = "EPWM1";
    epwm1.epwm.epwm_aPin.$suggestSolution = "GPIO0";
    epwm1.epwm.epwm_bPin.$suggestSolution = "GPIO1";

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    感谢你的评分

    我已经解决了这个问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉智:

    不客气、可以将此主题标记为已解决吗?

    此致!

    马瑞安