This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:如何连接基于 USB2.0的 DMA (micro USB)以传输数据。

Guru**** 2907820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295617/tms320f28374d-how-can-i-interface-dma-over-usb2-0-micro-usb-for-transfer-data

器件型号:TMS320F28374D

我需要接口。 通过 USB2.0 (micro USB)进行 DMA 传输数据、我需要在15微/秒的时间内一次传输100字节的数据。

请帮助我实现这一目标。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     DMA 未 与 USB 正确集成、因此该器件不支持 USB 触发信号。 下面存在一个错误 、由于 USB 模块产生了错误的额外 DMA 请求、从而导致 FIFO 上溢或下溢。

    此致

    西达尔特