This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:双核应用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1291647/tms320f28p650dk-dual-core-application

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想使用 F28P650D 设计三相 UPS。 由 CPU1提供 PFC、由 CPU2提供逆变器。 我想知道我是否可以首先为 CPU1开发整个 PFC、就好像它是一个单核工程、并将固件写入闪存。

然后为逆变器 CPU2开发固件、就好像它是另一个单核项目一样。 这样、每当我将逆变器固件加载到闪存中时、我就不需要同时加载 PFC 固件。

这一程序是否可行?
是否有任何采用双核的 C2000应用?

此致、

阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    很抱歉响应延迟。 是的、可以执行您在上面提到的操作。 创建2个单独的工程、一个用于 CPU1、另一个用于 CPU2、然后分别刷写。

    尽管请注意、CPU2由 CPU1从复位状态释放、并且闪存和 RAM 分配给 CPU2的任务是由 CPU1完成的。 如果您的 PFC 固件考虑了这些问题、您应该可以继续使用。 您可以在 driverlib @ C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28p65x\examples\C28x_dual 中找到双核示例

    谢谢、此致、PAWAN