This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何以 C 语言使用 CM's 内存边界函数。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292634/tms320f28388d-how-to-use-cm-s-memory-barrier-function-in-c-language

器件型号:TMS320F28388D

大家好!

CM (Arm Cortex-M4)具有存储器边界指令、但是否可以用 C 语言编写此函数?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您使用专有 TI Arm 编译器。  调用该编译器的命令 机箱 。   

    此编译器支持 ARM ACLE (Arm C 语言扩展)版本2.0。  你的代码可以使用这个标准的头文件...

    #include <arm_acle.h>

    了解它支持的扩展名的一种方法是检查该头文件。  一个典型的路径到它的目录是...

    C:\ti\ccs1200\ccs\tools\compiler\ti-CGT-ARM_20.2.7.LTS\include

    搜索文件 内存障碍 并了解内在函数的详细信息 DMB (_dMB) DSB (_dsb) _isb

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    非常感谢!!

    这正是我想要的。

    此致、