This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:单电机高压参考设计文件

Guru**** 701440 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010265, TIDM-02010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294644/tida-010265-single-motor-hv-reference-design-files

主题中讨论的其他器件:TIDA-010265TIDM-02010

您好!

我们最近参加了网络研讨会:HVAC 热泵电机驱动、作者 Chris Clearman

我们希望评估  TIDA-010265 :这是单电机参考设计。 我们可以获得 TIDM-02010  提供的完整演示文稿、该演示文稿是双电机控制。

理想情况下、我们希望从单电机 HVAC 开始、然后转移到双电机。

需要您的帮助以获取以下项目的参考设计文件  TIDA-010265

此致

拉格胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghu:

    感谢您加入网络研讨会以及您对 TI 解决方案的兴趣。

     TIDA-010265参考设计尚未公开。 我将与设计人员交谈、并在我们获得原理图、布局和 Gerber 文件等设计信息时回复您 。

    谢谢。  

    此致、
    马丁·施泰伯勒



      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Martin

    大家好、Raghu

     我打算今年12月发布 TIDA-010265、发布后可以下载所有 CAD 文件。

    你在印度吗? 我们已经向 印度的 Chola、Vikas 发送了一份样品板、  我不确定您能否与他联系以找到该样品板。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hely、感谢 Martin。

    我们将等待。 如果可能、请分享 BOM、以便我们订购组件并准备好。  

    是的、我们总部位于印度班加罗尔。 如果他们来自 TI、您可以分享他们的联系方式。

    此致

    拉格胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raghu

     您能与我们分享您的电子邮件吗? 我可以让我们当地的 FAE 与您联系。

    此致

    海利